结果:找到"游戏 手柄 一只手",相关内容359条
- 设置哪里可以打开元器件的数值
- 画好了库,但是发现在弄原理图放元器件的时候,只有位号显示,没有显示元器件的数值框框,这个框框去哪里了,实在找不到
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 新手 发帖人:Cc女王 发帖时间:2022-03-30 15:31:00
- 吐槽立创eda,强迫症犯了
- 我自己都已经把电源IC里面的东西全部删掉了,但是就是删不掉这个电源IC,连找删除他的选项按钮都没有,还一直在这,我真是气啊,好难受,怎么删掉他
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 新手 发帖人:Cc女王 发帖时间:2022-03-28 14:10:00
- 复制焊盘后,新的焊盘光标问题
- 复制pcb焊盘后,新的焊盘那个光标怎么快速取消掉,老是高亮,需要鼠标点n下才可以取消选中?我看视频里的,他一下子就可以搞定,是怎么做到的????
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 新手 发帖人:Cc女王 发帖时间:2022-03-26 14:06:00
- 设计符号后不能选择
- 元器件符号弄好保存后,重新选择添加符号的时候,老是点一些标签就一闪而过,根本选不中,什么问题,是我画好的符号没有保存好还是怎样?专业版一直这样,烦死了
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 新手 发帖人:Cc女王 发帖时间:2022-03-18 16:20:00
- 怎么删除或重新画元件符号
- 画的自己不满意,但是怎么找就是找不到怎么重新打开他或者能删掉它的方法??还有就是我上传图片老是说无意义图片,什么鬼
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 新手 发帖人:Cc女王 发帖时间:2022-03-17 11:13:00
- 请问转PCB时R1和电源这部分为什么会显示网络不完整
- 图片
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 新手 发帖人:nanan 发帖时间:2020-09-01 20:35:00
- 用腾讯优图AI视觉模组在树莓派上玩吃火锅体感游戏
- 今年上半年,由于疫情原因,Switch大火,Switch平台上有许多款体感游戏,比如:健身环大冒险、马力欧赛车、舞力全开。这些游戏凭着“硬核健身”的标签吸引了大量玩家,通过两个手柄配合记录传感数据,就能检测到跑步、抬腿、深蹲等动作,这种精准的体感动作感知吸引了不少玩家。但是,现在不需要Switch!不需要体感手柄!树莓派+visionseed!你也可以动手自己实现属于你的体感游戏!今天,小编就来教大家,如何从0开始,实现一款基于AI的体感吃火锅游戏~先为大家展示一下游戏的全流程:1.玩家张嘴,游戏开始,计时30s2.玩家张嘴触碰到食物,食物消失,得分加一3.游戏结束,显示得分什么是树莓派呢?...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 腾讯优图 AI 树莓派 体感游戏 发帖人:xiaoxian 发帖时间:2020-07-21 10:58:00
- 用一只手玩游戏的手柄制作
- 很多人都见过一种解压神器,他们长这个样子:用它进行解压时操作方法如下:而我们平常用来玩游戏的手柄是下面这个样子的:两者在摇杆,按键,电源开关上都非常相似如果把两者结合起来,就非常有意思了针对这个想法,我也做了实现,最后做出来是这个样子的:我们以很火的吃鸡游戏举例,具体操作如下:如此以来,平常需要两个手玩的游戏现在一只手就可以搞定~~
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 游戏 手柄 一只手 发帖人:大熊现在很幸福 发帖时间:2020-06-17 22:24:00
- 《电子制作》1.如何将树莓派变成游戏机?
- 树莓派想必大家都不陌生了,其价格便宜,但性能也确实够看,这使得树莓派很快成了众多创客的利器,可以制作无人机,智能机器人,3D打印机等等好玩的东西,也可以在上面进行小的软件开发,总之这个小东西凝聚了无限可能,本期作为树莓派系列的一个开端,就先从一个比较容易让人有动力的话题开始,将树莓派变成一台游戏机。1.材料树莓派3代B型一块SD卡(16G以上)游戏手柄,无线的或USB接口的显示器,连接线,树莓派电源等等。原理主要是通过用树莓派跑一个游戏模拟器系统,来将树莓派变成游戏机,目前比较成熟的模拟器系统有三种,lakka,recalbox,和复古pi(通俗叫法)个人比较推荐lakka,界面简洁,而且支...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 电子制作 游戏机 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 23:26:00
- 四旋翼飞行器NRF无线/WIFI/蓝牙/体感遥控手柄
- 这个是我自己制作四旋翼飞行器的时候自己画的一个多功能遥控手柄,因为我自己学习的时候是购买的正点原子的minifly进行学习,所以画这个手柄的时候直接参考的minifly的遥控器。根据我个人使用的一些体验不足之处进行了改进,比如原版的遥控器的OLED和NRF24L01+是贴片的,我把这些改成了直插的,因为设计成贴片的会大大增加焊接难度,而且像NRF这种进行通信传输的模块设计难度比较大,需要考虑的因素太多,焊接的时候,细微的差别都会导致工作异常。利用直插的接口,还可以插上带增益天线的NRF24L01+模块,增强遥控距离。同时更改了原版的SWD接口,改为2.54的排针,方便大家利用自己的仿真器进行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 遥控手柄 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 21:21:00
返回